This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-0.201万:ADC计数

Guru**** 2536420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1094201/tidm-02010-adc-count

部件号:TIDM-0.201万
线程中讨论的其他部件:TMS320F28.0025万C

您好,  

 我想对ADC的重新分级进行澄清

在使用TMS320F28.0025万C启动板进行单元测试时,我想看看计数是否正确。

MTR2_IU_ADCRESLT     (MTR2_IU_ADCRES_BASE + ADC_O_RESULT9)  --- (1)

对于上述代码,  

ADC_O_Result 9值为3001  

和  

MTR2_IU_ADCRES_BASE值为 0x0万B00U,其等效十进制数为2816  

为此,  

MTR2_IU_ADCRESLT值= 3001+2816</s>2816  

                        = 5817

此值是否正确? 有人能帮我解决这个问题吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohana,您能详细解释一下正在进行的单元测试吗? 评估了哪些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,  

    我正在检查与通道A2的2.5 V输入相对应的ADC计数值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用自己的代码或运行TIDM-0.201万软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行TIDM-0.201万软件,对80引脚配置进行修改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC结果存储在以下配置的地址中。

     #define MTR2_IU_ADCRESLT       (MTR2_IU_ADCRES_BASE + ADC_O_RESULT9)  // ADCA-A2*/C9 -SOC9

    #define MTR2_IU_ADCRES_BASE    ADCARESULT_BASE  

    #define ADCARESULT_BASE          0x0万B00U

    #define ADC_O_RESULT9     0x9U   // ADC result 9寄存器

    您需要从上述地址读取结果,才能使用以下类似函数获取转换值:

    值=(float32_t) ADC_readResult (MTR2_IU_ADCRES_BASE,MTR2_IU_ADC_SOC_NUM);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您先生。  

    如果我的理解正确,请告诉我

    值=(float32_t) ADC_readResult (MTR2_IU_ADCRES_BASE,MTR2_IU_ADC_SOC_NUM);

    基于以上所述,这意味着MTR2_IU_ADC_SOC_NUM的值存储在MTR2_IU_ADCRES_BASE中

    意味着  

    ADC_O_RESULT9值对应 于MTR2_IU_ADC_SOC_NUM,这是介于0到4096之间的计数值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您先生。 这对我很有帮助。