This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-1.0074万:关于LM5164DDAT

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1097487/tida-010074-about-the-lm5164ddat

零件号:Tida-1.0074万
在“线程:LM5164”中讨论的其他部件

尊敬的TI专家:

在本例中,RON连接R148 1.0M,如果电源在DCM模式下工作? 如何计算R148为1.0M值?

在正常工作模式下,MCU让我们打开Q39 2N7002,工作频率为=5*2500/115=108K

但在第7页的设计文件中,Ron为125K,但在原理图中Ron为115K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请给我们一些时间来查看示意图并向您提供反馈。 我们将在接下来的2天内回答。

    谢谢!

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

     R148将LM5164切换频率降低到相当低的值,以降低功耗。 因此,Q39在睡眠模式下关闭,在正常模式下打开。 我没有计算1M,它更像是体验值。 您可以修改它以适合您的设计。  

    关于Ron,设计指南中的公式是正确的。 115K提供缓冲器,以防Q39在3V栅极电源电压下未完全打开。

    此致,

    Ryan Tan