This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7899:用于Vin 12V至Vout 54V 60W应用

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP7899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1097797/pmp7899-for-vin-12v-to-vout-54v-60w-application

部件号:PMP7899

您好,

我想参考 PMP7899并修改至 Vin 12V至Vout 54V 60W应用,

但工作台仅用于非隔离设计。

请告诉我如何修改此 应用程序?

谢谢!

Jeff

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    最初的设计是48瓦,因此许多功率级组件可能需要更换/升级。 您还需要一台新的变压器来处理额外的电源。 我已经请我们的一位设计师也去看看。

    谢谢!

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    只有48W才可以正常工作。

    如果我只需要将POE AT的输出更改为54V,那么参考设计是否需要更改?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    您只需更改输出分压器即可正常工作。

    谢谢!

    罗伯特