This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8606:添加ucc3.9002万电流共享和+-远程Vsense功能

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1097776/pmp8606-add-ucc39002-current-share-and--remote-vsense-function

部件号:PMP8606
主题中讨论的其他部件:UCC3.9002万UCC2.9002万

您好,先生

我想将UCC3.9002万电流并联和+-远程感应 功能添加到PMP8606
我如何实现这一目标

Tks

e2e.ti.com/.../TIDRBJ0.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我已请一位原始设计师看一看如何集成负载共享控制器。 请留出几天时间提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议使用"单电源模块的高侧应用"方法,该方法在高侧采用并联电流感应电阻器,不会中断每个模块的接地。 如UCC2.9002万数据表(SLUS495I - 2001年9月- 2016年5月修订)第12页所示,"S-"端子和"V-"端子在负载上绑在一起(对应于PMP8606的接地)。 PMP8606 (J6)的输出是"V+"端子。 现在,为了将"S+"端子添加到PMP8606,您应该中断C21-J3的TP2-R20 (参考设计)连接,并将200欧姆感应电阻串联插入数据表图6中显示的电阻器。 此应用程序还添加了SB2输入,可在需要时启用设备的断开连接功能。 如果您还有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    Roberto