This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:UCC1.818万,UCC2.7517万,LM5023

Guru**** 1133420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1095882/pmp8740-ucc18180-ucc27517-lm5023

部件号:PMP8740

你(们)好  

我遇到了一些问题,现在我只想 测试升压PFC和AUX 板,它如何 测试方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,简

    我已请原设计师发表评论。

    通常,测试程序应与正常程序相同。

    谢谢!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert

    所以我准备好交流电源,直流电子负载

    1.将主板的输入端子(J2-L和J2- L)连接到交流电源
    2.将输出端子(J1-1和J1-3)连接到电子负载
    3.逐渐增加输入电压0 V,以接通190 V交流电压。
    4.打开负载以从PFC的输出端子获取电流。
    上述测试步骤是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,简

    我已要求原始设计对您的启动程序进行评论。

    谢谢!

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,简

    请注意,此PFC级需要来自微控制器(位于DC/DC板上)的数字输入,以便在浪涌电流限制相位完成后立即关闭继电器K1。 为了单独测试此主板,我建议添加一个手动开关,它应连接J5的引脚3 (浪涌继电器网)和同一连接器的引脚9。 这样,将12伏信号提供给管网"起动继电器",Q3将关闭继电器K1。 请在应用交流电压后至少等待数百毫秒后执行此操作(模拟定时器,固件通常会执行此操作)。

    此外,板载辅助电源要求输出(Net VCC_FB)具有一定负载,这是DC/DC转换器+微处理器的偏置负载。 由于您正在单独测试,请在J5的引脚9和8之间添加一个虚拟负载(电阻器)(通常为120欧姆2W,这意味着100mA负载已足够)。

    关闭交流电源后,请立即将输出电容器C5,C8,C9和C10放电,因为它们需要时间才能放电,而且此处的电压很危险或很危险。 然后,关闭交流电源后,同时关闭您添加的开关。 这样,继电器K1将打开,您将准备好进行下一个测试。

    此致,

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto

    谢谢您的回复,我会尝试的。