你(们)好
我遇到了一些问题,现在我只想 测试升压PFC和AUX 板,它如何 测试方法
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我遇到了一些问题,现在我只想 测试升压PFC和AUX 板,它如何 测试方法
您好,简
请注意,此PFC级需要来自微控制器(位于DC/DC板上)的数字输入,以便在浪涌电流限制相位完成后立即关闭继电器K1。 为了单独测试此主板,我建议添加一个手动开关,它应连接J5的引脚3 (浪涌继电器网)和同一连接器的引脚9。 这样,将12伏信号提供给管网"起动继电器",Q3将关闭继电器K1。 请在应用交流电压后至少等待数百毫秒后执行此操作(模拟定时器,固件通常会执行此操作)。
此外,板载辅助电源要求输出(Net VCC_FB)具有一定负载,这是DC/DC转换器+微处理器的偏置负载。 由于您正在单独测试,请在J5的引脚9和8之间添加一个虚拟负载(电阻器)(通常为120欧姆2W,这意味着100mA负载已足够)。
关闭交流电源后,请立即将输出电容器C5,C8,C9和C10放电,因为它们需要时间才能放电,而且此处的电压很危险或很危险。 然后,关闭交流电源后,同时关闭您添加的开关。 这样,继电器K1将打开,您将准备好进行下一个测试。
此致,
Roberto