This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9253:用于替换PMP9253的较新参考设计

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1092685/pmp9253-newer-reference-design-for-replacement-of-pmp9253

部件号:PMP9253
主题中讨论的其他部件: PMP1.1012万

您好,

我们正在开发我们的C2000 EVM之一,它需要具有类似或改进规格的隔离电源,如参考设计PMP9253 (Vin (典型值)= 48VDC (最大60V),Vout = 5V,Iout = 3A)。

对于此参考设计,您是否有任何其他新的替换或更新的建议,或者此现有解决方案是否适合使用?  

此致,

Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sumit:

    PMP9253设计适合您的应用。 如果您想要提高效率,PMP1.1012万可以提供,但只适合12.5W。

    谢谢!

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢罗伯特的帮助! 我们将为PMP1.1012万继续。  在最坏的情况下,我们需要电流略高于2A。 我们刚刚添加了安全系数1A,但0.5A也是其EVM的精妙之作。 看起来它比PMP9253占用空间更小,效率更高,散热性能更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    问题-是否可以获得 此帖子中建议的PMP1.1012万参考设计的硬件设计指南(计算,组件,指南等)?

    参考Design PMP1.1012万,带链接- https://www.ti.com/tool/PMP1.1012万

    我们希望验证计算/组合值以进行可能的替换,并最终修改设计以满足我们的需求。 参考设计页面上没有设计指南/手册。 如果您有一个(在任何 阶段/条件 下),请通过TI电子邮件与我分享。 这将有助于加快我们的发展。

    此致,

    Sumit