大家好,
客户关于TIDM-0.2007万代码的快速问题:
void fcl_initadc_3i(motor_VARs_t *ptrMotor, UINT32_t basePhaseW,
UINT32_t resultBaseA,ADC_PPBNumber BaseA_PPB,
UINT32_t resultBaseB,ADC_PPBNumber baseB_PPB,
UINT32_t结果BaseC,ADC_PPBNumber BASEC_PPB)
{
uINT16_t ppbCurA,ppbCurB,ppbCurC;
ppbCurA =(uint16_t)(ADC_PPBxRESULT_OFFSET _BASE +(uint16_t) BaseA_PPB * 2);
ppbCurB =(uint16_t)(ADC_PPBxRESULT_OFFSET _BASE +(uint16_t) baseB_PPB * 2);
ppbCurC =(uint16_t)(ADC_PPBxRESULT_OFFSET _BASE +(uint16_t) BASEC_PPB * 2);
ptrMotor->cura_PPBRESULT = resultBaseA + ppbCurA;
ptrMotor->BRUL_PPBRESULT = resultBaseB + ppbCurB;
ptrMotor->curC_PPBRESULT = resultBaseC + ppbCurC;
客户想知道"ADC_PPBxRESULT_OFFSET _BASE (ADC_PPBxRESULT_OFFSET _BASE)" 是否为零校正后的输出? BaseA_PPB *的作用是什么2.
谢谢
简森