This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bqStudio自动校准功能。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1093735/bqstudio-automatic-calibration-feature

主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

您好,
我有一个关于电池电量计自动学习流程功能的简短问题。 在bqStudio中,您说我可以使用两个继电器执行自动学习周期。 我是否正确理解应该将此继电器与负载和充电器串联?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bartosz:

    您能否将您要使用的量表与您参考的文档关联起来?

    并非所有仪表都支持自动学习功能,我建议使用实验室设备自动化来完成学习过程。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:
    I使用bq2.7421万燃油表。 我知道设备支持自动学习功能,但我想使用附加的EV2400进行校准-例如,其他化学ID更适合我的电池。
    我还谈到了bqStudio中实施的功能,以及学习周期中的一个选项:

    此致,
    Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bartosz:

    您能否分享您尝试连接继电器的方式图? 每个继电器应该单独控制电荷或放电,我不认为应该是串联配置。

    EV2400将用于校准和闪存流文件导出。

    此致,

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好,Wyatt,很抱歉回复太晚。 也许我对它的描述不完全正确。说到串联继电器,我指的是一个带负载的继电器系列和另一个带充电器的继电器系列。 我会按照您的要求分享结构图。 这是否适用于自动校准?

    此致,
    Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bartosz:

    是的,配置应该适合测试。

    此致,

    Wyatt Keller