This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-1.003万:Pack+测量

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1099525/tida-010030-pack-measurement

零件号:Tida-1.003万
主题中讨论的其他部件: BQ7.694万BQ7.62万

在TIDA-1.003万设计指南(TIDUEG78.pdf)的第16页上,有一个步骤"Measure pack+"(测量包+),我不太确定如何使用i2c读数进行测量。

我假设它是bq7.694万的寄存器读数,即最高电池(如C13)的“电池电压寄存器”? 但C13不等于Pack+,是吗? 或者'easure pack+'实际上是指"measure bat+'? 如果它真的意味着pack+,我如何使用寄存器读取来测量它? 谢谢

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    Tida-1.003万通过MCU ADC测量Pack+电压,不是从BQ7.694万读取的电压。 它具有BQ7.62万,支持用电阻器除以Pack电压,并由MCU ADC进行测量。 sch中的Pack_ADC用作Pack电压测量。  

    如果没有其他问题,请单击"此解决了我的问题"。

    谢谢。

     

    此致,

    Ryan Tan