请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:Tida-1.003万 主题中讨论的其他部件:BQ7.694万, BQ34Z100,
您好,
CAN_T和CAN_R从/到CAN收发器连接到MSP430 WFP 1.0 和pg 1.1。 这两个引脚是否应配置为GPIO? 还是可以用作SPI?
在系统上,用户可能希望使用CAN总线向Bq7.694万或BQ34z100发出命令。 如何将CAN总线通信的CAN_T和CAN_R转换为MSP430上的I2C命令? MSP430上是否有可共享的现成示例代码? 谢谢!
Eric