This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-1.003万:CAN总线使用

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1099524/tida-010030-can-bus-usage

零件号:Tida-1.003万
主题中讨论的其他部件:BQ7.694万BQ34Z100

您好,

CAN_T和CAN_R从/到CAN收发器连接到MSP430 WFP 1.0 和pg 1.1。 这两个引脚是否应配置为GPIO? 还是可以用作SPI?

在系统上,用户可能希望使用CAN总线向Bq7.694万或BQ34z100发出命令。 如何将CAN总线通信的CAN_T和CAN_R转换为MSP430上的I2C命令? MSP430上是否有可共享的现成示例代码? 谢谢!

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric

    已联系 工程师并将很快回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,  

    感谢您与我们联系。 正如您所注意到的,TIDA-1.003万中使用的MCU没有CAN控制器。 因此,您要么需要模拟与GPIO的CAN通信,要么需要更改另一个MCU,如TI C2000。  

    无Tida-1.003万代码。 这不仅仅是演示硬件设计。  

    如果没有其他问题,请单击"此解决了我的问题"。

    谢谢。

     

    此致,

    Ryan Tan