This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP1.0344万:TVS二极管

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1095207/pmp10344-tvs-diode

部件号:PMP1.0344万

你(们)好

我想知道这部分电路的用途,在PMP1.0344万中:

以及如何缩小电源大小(如果可能)。

此致。

Arion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arion:

    D2,D4和R1是用于限制回扫初级MOSFET中电压的夹钳电路。 这用于限制因变压器的泄漏电感而产生的电压峰值。

    要减小尺寸是一个更加困难的问题,是否有任何与此设计不同的规格?

    谢谢!

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert。

    感谢您的回答。

    我是否可以减少变阻器的尺寸,例如使用SMD? 或者减小0.01uF/1000V电容器的尺寸?

    谢谢。

    Arion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arion:

    我最初的想法是不,但我在原始设计中循环评论。

    谢谢!

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arion:

    变阻器用于电涌保护,在实际功率转换中不起作用。  我认为您不会发现任何变阻器的体积都要小得多,但如果您已在系统中的其他地方安装了电涌保护,则可以将其移除。

    我认为0.01uF电容器可能会被移除。  它有助于抑制较高频率的传导EMI,但在10MHz以上有大量的裕度。

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian。

    感谢您的回复。

    Arion