This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-1.003万:MSP430固件

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1100086/tida-010030-msp430-firmware

零件号:Tida-1.003万

大家好,

能否获得 集成在TIDA-1.003万中的MSP430固件?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    Tida-1.003万 FW不可用,您可以参阅TIDA-1.003万设计指南中的流聊天和TI.com上的BQ769x0示例代码,以创建您自己的代码。  

    具有CRC的bq769x0 I2C示例代码

    如果没有其他问题,请单击"此解决了我的问题"。

    谢谢。

     

    此致,

    Ryan Tan