This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 模拟反向转换器UCC28C43:反射电压过高导致收敛错误,变压器型号不工作?

Guru**** 2537600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1100463/simulation-flyback-converter-ucc28c43-reflected-voltage-becomes-too-high-causing-convergence-errors-transformer-model-not-working

主题中讨论的其他部件:UCC28C43TINA-TI

大家好,

我正在尝试使用UCC28C43控制器设计回扫转换器(160V-12V),并使用工作台获取电路。 现在我在TINA-TI中模拟设计。

但是,我的模拟行为不符合预期。 我的输出保持在0伏或仅升至2伏,初级侧变压器的反射电压达到非常高的值,这会导致收敛错误,因为我的组件没有达到这些高值的额定值。

这使我认为我的变压器型号不适合此应用。 是否有人知道我可以使用哪种模型进行此模拟,或者我是否仍在做其他错误的事情。  

随附TINA模拟文件和工作台建议的原理图。  

e2e.ti.com/.../flybacksim.TSCe2e.ti.com/.../CoreCoilformer5.pdf

此致,

安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anton,

    有关变压器型号,请查看SLUM176 TINA型号(随附)。 此模型运行时不会出现浮点或收敛错误,至少会为您提供一个工作示例作为起点。 我还建议您从这种工作模式开始,慢慢地逐步构建它以满足您的需求。 例如,您看到SLUM176....introducing中没有使用任何opto反馈,而在每个步骤中运行SIM 将有助于确定问题可能出现的位置。

    此外,您的问题之前已在 E2E线程中得到解答, 我在这里为您提供了其他TINA支持的链接。

    e2e.ti.com/.../slum176.tsc

    此致,

    Steve M