This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:具有UCC28C40的Iso-Forward电路

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40, UCC28C42, UCC28C43, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1097743/tina-ti-iso-forward-circuit-with-ucc28c40

部件号:TINA-TI
主题中讨论的其他部件:UCC28C40UCC28C42UCC28C43PMP3.072万TL431

您好E2E:

我使用 WEBENCHRegistered电源设计器设计了一个回扫电源,我选择 了UCC28C40 PMW控制器电路,但在订购组件之前,我想使用TINA TI模拟此电路,以查看实际输出,并在生产之前优化电路。

以下是WEBENCHRegisteredPower Designer的电路链接

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=6EF0.6136万D7B197F9

我想在电路上有多个输出,因为我修改了WEBENCH上的电路,我采用了变压器的NPR和nsec值,我在设计中使用了它们,但我无法获得正确的输出, 所以,请检查我的电路并进行修改以使其正常工作。

我不确定我是否使用了正确的变压器和光耦合器,请引导我并修改电路。

我的电路TSC文件已附加。

此致,

Abdelrahman

e2e.ti.com/.../UCC28C40.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Abdelrahman:

    排除设计/仿真故障可能非常耗时。  我将查看模拟文件,并在下周向您提供建议。

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我期待您尽快回答。

    此致,

    Abdelrahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  下周初...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    又你好

    我在午餐时间快速看了一下。  我认为变压器型号不正确。  没有多转变压器的模型,但您可以创建一个。  首先,创建一个包含转换器引脚和参数(.LIB文件)的网络列表。  然后,在TINA中创建一个符号并合并netlist。  我在一个类似的E2E帖子中找到了此信息。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/76.5959万/tina-spice-tina-ti-how-to-create-power-component-model-in-tina

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,  

    “在你 İ 的方法之前,我尝试过,我想我在E2E上检查了很多帖子,但我无法使其正常工作。

    请您正确设置变压器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Abdelrahman,

    为您进行变压器建模的工作超出E2E支持的范围。  完成TINA培训模块并重新检查我确定的线程。  我想这会让你觉得容易一些。  Tina视频培训模块

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Eric先生,你的回答帮助了我很多,

    我能够使用来自Tina的正常变压器,我创建了原理图并正确地模拟了它。

    为了获得正确的值,我使用了TI参考设计中的一些二极管和盖来使电路正常工作

    此电路应可用于各种直流或交流输入,我已经使用300直流输入对其进行了测试,我采用了如下正确值

     

     

     

    但是当我用40 DC或100 DC的输入测试它时,我会对输出进行一些纹波

    (用于100直流输入)

     

    (用于40 DC输入)

     

    另外,我注意到,我用15V直流供电的PWM控制器的VDD不稳定,电压正在下降。请您向我解释一下为什么会发生这种情况?

    同样,在绘制原理图PCB之前,如果您能查看完整的原理图,或者如果我需要添加其它任何组件,我将不胜感激。

    主席先生,我期待着你的答复和你的评论。

    扎伊姆。

    e2e.ti.com/.../UCC28C40_2D00_viper37_5F00_FB.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUX输出看起来像是在UCC28C40的停止(6.6V) V和启动(7.0V)阈值之间循环。  此外,当VDD低于停止阈值时,PWM门输出也会停止。

    1)这可能是因为R5太高(37.4k)。  我确信您需要将其降低到10欧姆或100欧姆。

    2)为什么使用UCC28C40?  启动/停止阈值非常接近。  您是否可以切换至UCC28C43 (7.6V/8.4V)或UCC28C42 (9..5V/14.5V)以获得更宽的工作范围?

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,Eric先生,

    使用UCC2840 IC的原因是因为WEBENCH推荐了它,但根据 UCC28C42 数据表和您的建议 ,UCC28C42 将是我在电路上使用的应用的最佳PWM控制器。 我将R5值更改为10欧姆,它降低了电压,现在启动/停止阈值在9伏到15伏之间。

    我用100dc输入的这些修改再次模拟电路,结果如下所示  

    结果看起来很好,我只剩下4个问题

    首先,当我检查5V的输出时,我得到6V的电压,而对于3.3V的电压,我得到4V的电压,这2个电源将用于提供FPGA和MPU等,我如何获得它们的确切值?

    2.在反馈电路中,我只从24V电源获取反馈,我使用了WEBENC上使用的不同电路

     

    Webench反馈电路  

     

    我使用的反馈电路

    我使用的反馈电路

    此外,当您看到它在TINA TI上工作的电路时,没有任何问题,但我担心在实际PCB上构建此电路,我应该使用哪种电路来使电源紧凑,高效?


    第3次。 电源应该适用于交流和直流输入,因为我不确定应该使用哪种保险丝,因为当我检查TI的许多交流直流转换器参考设计时,我发现他们正在使用交流保险丝,但当我在互联网上搜索时,我发现了 有人说,当使用交流和直流输入时,直流保险丝会更好,那么哪一个更适合此电路?
    因此,我注意到PMP3.072万参考设计也使用UCC28C42,但当我查看其原理图时,我意识到其中使用了许多组件(CAP…等),但Webench不推荐使用如下所示的组件

    我的电路也应该这样做吗?

     

    第4次。 我是否应该在电路输入上使用变阻器,如下面的圆形输入?

    很抱歉,我写了这么长的一段文字,我 期待着你们的答复。

    此致,

    扎伊姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zaim,

    1) PWM控制未调节。  AUX电压应为直流电,不会在9V和15V之间振荡。  您没有增加VCC引脚上的电容。  它仍然<5uF。  误差信号放大器输出是恒定的,还是从高到低的摆动?

    2) Webench建议可能是最安全的方法。  它具有LDO (Q1和DZ)以保护光电和TL431。

    3) Webench电路 是最简单的实施。  PMP3.0702万包括Q105,用于切断HV启动电流(通过Q104),以获得最佳效率。

    4)变阻器可防止高电压浪涌。  对于您的第一个(仅限实验室)原型,您可能不需要它。  对于 要在大容量应用中使用 的电路,应包括在内。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在这方面的帮助 ,非常感谢您的参与。

    此致,

    扎伊姆。