This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-5.0045万:DNP部件说明

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1099922/tida-050045-dnp-part-explanation

部件号:Tida-5.0045万
主题中讨论的其他部件: TPS2.373万EVM-093TPS2.373万

是否有任何关于作为 TIDA-5.0045万参考设计一部分的DNP零件使用情况的其他数据?  希望解释设计中何时应考虑使用/填充DNP零件。  D18是否也应列为DNP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    TIDA-5.0045万板使用与TPS2.373万EVM-093相同的布局。 两者之间的区别在于材料明细表更改。  

    是的,D18可以是DNP。  

    不同的部件对于其成为或不是DNP的原因有不同的规则:  

    -如果客户想要评估不同类型的FET,D9和D12是不同的FET封装

    如果需要,C46可对CS进行过滤

    - D24在需要时提供额外的浪涌保护

    - R56,R57和R58代表上拉电阻,如果将TPH,TPL和BT信号发送到MCU,而不是我们拥有的LED指示灯

    - Q5,R29,R32,D18和C26是12v版本TPS2.373万EVM-093中所需的栅极驱动钳位电路。 ACF需要更高输出电压下更好的栅极驱动器电路

    - D19,C3和R35是Q8的夹紧电路。 通常也需要用于较高的输出电压  

    -D21和D11--这些是我们在板上放置的额外夹子,用于保护。 TPS2.373万具有软停止功能,为了对其进行测试,我们必须禁用软停止功能,这需要额外的FET保护。  

    - C30是一个附加的大输出电容器,也仅用于EVM开发测试。 但是,如果您想填充它以增加电容,我们会留下主板空间。  

    - C18是EMI和电涌的共模盖

    - L5和L2是EMI滤波的共模扼流圈

    -如果您想要评估全二极管电桥而不是我们具有FET和二极管的混合电桥,D7,D8,D9和D10可以帮助整流器电桥。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Michael。  你的解释正是我希望得到的。  为了清晰起见,我想我会澄清几个打字错误。

    • D9和D12是不同的FET封装-> Q9Q12是不同的FET封装
    • D19,C3和R35是Q8的锁模电路-> D19,C37和R35是Q8的锁模电路

    谢谢!