This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.1487万:TI.com上提供的光绘文件中缺少GND和VDD平面层

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1102076/tida-01487-missing-gnd-and-vdd-plane-layers-within-the-gerber-file-available-on-the-ti-com

部件号:Tida-0.1487万

尊敬的先生:

我们希望按目前的情况制作3块板,以便进一步测试。 但我们的PCB工程师在设计文件选项卡中查看了"Gerber文件- TIDA-0.1487万",发现缺少GND和VDD的平面层。

是否可以发送给我们? 或上传到TI.com?

Nuriel Birwadker

nuriel.birwadker@enercon.co.il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nuriel:

    感谢您的提问。

    我刚刚再次生成了Gerber文件并将其附加到此论坛条目中。 请告诉我这是否适合您。

    另请注意,在TI设计页上,您还可以下载完整的TIA-0.1487万 Altium项目,其中包括所有层。 https://www.ti.com/lit/zip/tidrsa7

    这可能有助于您的PCB制造商构建主板。

    谢谢,此致,

     Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6266.GerberNCdrills.zip TIDA-0.1487万的Gerber文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Thomas,

    太好了。我在寻找仲裁电路的仿真文件时也查看了论坛,但无法重新定位。请您也帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,Thomas:

    我找到了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nuriel:

    感谢您的确认。

    此致,

     Thomas