This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持设计审阅

Guru**** 2932810 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1101614/support-for-design-review

主题:TPS3431中讨论的其它部件

大家好,

我们在具有网关应用的基于传感器的项目中使用了以下IC。您能帮我复习我们使用过的所有TI部件的原理图设计吗?

1) LM6.148万QRPHRQ1

2) TPS3431SDRBR

3) SN65DSI83ZXHR

4) LP3.8503万TJ-ADJ/NOPB

5) TPS7A7001DDAR

e2e.ti.com/.../TI-parts-design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于LM6.148万RPHRQ1电路( U5),我建议再次检查EMI滤波器,以进行300kHz开关操作,EMI滤波器应在滤波器角频率前约10年打结。 在电路中,F_LC_FILTER = 1 /(2*PI*SQRT(1.5uH * 6.6uF))= 50kHz。 我建议在假设20 % 降额的情况下,将EMI滤波器电感器增加到3.3uH和3 x 4.7uF电容器。 这将使滤波器达到大约30kHz。  

    U5电路中的所有其他内容都遵循数据表建议。  

    我会将此分配给其他负责组织,以帮助了解其余的原理图电路。

    此致,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Madhuri,

    TPS3431电路对我来说很好。 我唯一的评论是请说明由于SN74LV而导致WDI的额外延迟。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Madhuri,

               TPS7A7001DDAR和 LP3.8503万TJ-ADJ/NOPB的原理图对我来说很好。 请确保设备的功耗不超过125ºC º C。 谢谢!

    此致,

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持,我将注意到上述要点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Madhuri

    对于DSI83

    1. EN已有内部上拉电容器,所以我将移除外部上拉电容器,并在其上添加0.22uF下拉电容器。

    2.我会为REFCLK提供一个时钟选项作为备份选项。

    谢谢

    David