This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP2.2477万:FDMQ8205A和效率

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1102056/pmp22477-fdmq8205a-and-efficiency

部件号:PMP2.2477万
主题 :TPS2.373万中讨论的其他部件

尊敬的各位:

 PMP2.2477万 Ben是否使用  FMQ8205A有源桥接器进行了测试?

您能否与 FDMA8205A分享有关二极管电桥解决方案的效率结果?

 FDMA8205A能否 正常工作 于TPS2.373万 PoE PD 802.3bt类型3类别4 40W,没有任何问题?  

此致,

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:  

    否,我们尚未使用活动网桥测试PMP2.2477万。 测试此项需要更改布局。 但是,我们知道有源网桥可以工作,因为这与PoE有关,而不是DCDC设计。 它将提高0.5 % -1 % 的效率,具体取决于负载。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)