This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP1.0344万:输出电压中的纹波

Guru**** 2928990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1100165/pmp10344-ripple-in-output-voltage

部件号:PMP1.0344万

您好,

当MOSFET关闭时,输出电压会出现较大波纹。 大约是2伏。 我想知道这是否正常。  

下图显示了此信息。 蓝色表示栅极电压,黄色表示输出电压。 输出被假定为27V@3A左右

以下是原理图文件: e2e.ti.com/.../ACDC.pdf

此外,我想知道,如果可以的话,如何量度MOSFET开关的噪音。

谢谢!

Arion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arion:

    您如何测量输出电压,您是否使用了烙铁头和套管法来保持接地回路短路? 这会给测量结果增加噪音,而测量结果并不真实。 我还建议测量陶瓷输出电容器。

    在MOSFET开关方面,我真的不知道你问的是什么。 您是否有差分探头?

    谢谢!

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    我没有使用这种方法,实际上我使用了夹子连接到地面,尖端连接到Vcc。 该测量是在电极透光电容器中进行的。

    关于MOSFET,我想问的是如何测量开关MOSFET可能产生的噪声,例如接地噪声或类似的噪声。 我开始认为我的项目的另一个部分的噪音问题与电源的切换有关,这就是为什么我要研究这个问题。

    谢谢。

    Arion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arion:

    如果不使用注嘴和料筒方法,您会听到很多不真实的噪音,就像您看到的那样。 另请测量陶瓷电容器的两端。

    谢谢!

    罗伯特