This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0779万:TIDA-0.1503万

Guru**** 687860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1101448/tida-00779-tida-01503

部件号:Tida-0.0779万
主题中讨论的其他部件:Tida-0.1503万

我可以在 TIDA-0.0779万中使用TIDA-0.1503万板偏压电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,简

    如果它在TIDA-0.1503万输入范围内,则可以像这样使用。

    谢谢

    简森