This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-1.0203万:有关Tida-1.0203万控制参考接地的查询

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1101183/tida-010203-query-about-tida-010203-control-reference-ground

部件号:Tida-1.0203万

您好,专家,

关于TI的Tida-1.0203万解决方案 ,我在设计指南中指出,它指的是“此设计将C2000参考接地移至MOSFET支脚的中间点”。 但在Tida-1.0203万的这个字中,我注意到GND-c被设置在N线而不是MOSFET支脚的中点。

我想知道为什么这两 个技术手册不匹配。

执行此方法,将 控制 基准接地置于动态点,会对系统产生任何噪音问题。 因为控制信号 特别容易受到噪音的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们将这两个网视为同一个节点,因为它们之间的差异不超过100mV。 而且,电流感应OPA不会通过差分感应感受到它。

    实际上,AC-N比负输出更安静,因为它直接连接到网格线,并由Y CAP进行过滤。 但是,您对AC零交叉过程中输出电压感应上的CM噪声的看法是正确的。 这需要由OPAMP电路小心抑制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复,云您进一步解释OPAMP电路支持的CM噪声的详细信息,TI是否有 处理此问题的技术手册。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是有关MOSFET电源的问题。  

    我们是否只需要一个隔离的12V电源来为低侧MOSFET供电?高侧MOSFET电源可以直接使用12Vc,因为感应电阻之间的压降很小,其基准接地是GND-c并连接到AC-N线路?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答两个关于OPAMP CM抑制和电源的问题。

    您回答正确。 有关详细信息,请参阅参考设计的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的帮助, 很抱歉再次打扰您。

     如果我想扩展交错类型的图腾柱PFC,并感应每个相电感器电流。  

    如果我将控制GND置于AC-L线路(如下所示),您认为是否存在任何问题。  

    如果控制GND设置正常,那么我需要2个隔离的12V来为高侧和低侧MOSFET供电。是否正确?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我计划对交错totempole PFC进行的操作。