This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice-for TI:导出/导入xml文件

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1100673/pspice-for-ti-exporting-importing-xml-files

部件号:PSpice-for TI

大家好,

我的客户有兴趣导出xml文件,手动编辑这些文件,并在PSPICE-for TI中重新导入这些文件。

他在TINA中执行此操作,并想知道PSPICE-for TI是否支持相同的功能。

他的高级工作流程是:

  1. 在TINA中构建基本原理图。
  2. 将原理图导出为XML。
  3. 更改xml中的某些参数,如电阻值以触及公差的角部情况(他想继续手动执行此操作)
    1. 他最终将获得几个不同的XML文件,这些文件涵盖了他特别感兴趣的不同角落案例。
  4. 逐个将每个XML重新导入到TINA以进行模拟。

他还希望能够在PSPICE-for TI中实现这一精确流程。 这是否可行?

当我搜索帮助文档时,有一个关于导出XML的参考,但我在实际菜单中看不到该选项。

谢谢!
Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨Trevor,

    我相信这是PSpice完整版本中的一项功能,但我不相信它在TI的PSpice中可用。 我将把这一主题转到设计工具论坛进行确认。

    最佳,
    杰瑞