This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP3162:无法找到变压器详细信息!

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP3162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1094663/pmp3162-unable-to-find-transformer-details

部件号:PMP3162

尊敬的先生:

  我在浏览时遇到了PMP3162设计。 IM类似地需要此类设计,但它表明它使用的是正向变压器PA4141NL。 我试图谷歌一下,但是我找不到该变压器的任何数据表,也找不到任何类似的部件! 您能否与我分享相同品牌的数据表,或者是否可以找到我替换其他品牌的相同品牌? 我需要这些详细信息,因为 我的设计需要输入:45-95V DC和输出12V - 20A DC。 正在等待您的回复。 提前感谢!

{P.s:我不喜欢自己制造变压器,因为它像选择芯绕组等那样复杂。}

此致,

 Vijay Gohil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    此部分来自Pulse Electronics (https://www.pulseelectronics.com/)

    我还在此处附上了规格表。

    e2e.ti.com/.../PA4141NLrevS0.pdf

    谢谢!

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Robert:

     感谢您的快速回复... 但是,您提供的数据表是手写的注释,不容易理解主变频器中的转数;次变频器中的转数以及选择的内核数,没有用于重制变压器的详细信息... 此外,即使在  https://www.pulseelectronics.com网站 上,我们也找不到任何此类产品。 我认为这种设计已经过时了,这种产品变压器可能已经过时了。 我们无法在任何地方,在摩斯,Digikey或任何地方找到这种部件。 也许您可以提供来自脉冲洗器或其他品牌的类似部件? 提前感谢。 正在等待您的回复。

    此致,

     Vijay Gohil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    很抱歉,您在查找所需信息时遇到问题。 遗憾的是,我们没有变压器构造的相关信息,这是供应商专有的。 所以我甚至不知道回转圈数,芯材等。我们向供应商提供了一套电气规格,他们制造了变压器。 我们可以为您提供电气规格。 然后,您可以使用您选择的供应商来制作变压器。 我还要包括原始设计师发送的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Robert:

     谢谢,感谢您帮助添加原始设计器。 由于变压器是此处的关键组件,我们确实需要有关它的更多详细信息才能完成设计。

    此致,

    Vijay Gohil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    最关键的电气参数是2:1:1的回转比(初级:次级:辅助)和50 uH的初级电感。   

    由于PA4141NL是自定义部件,因此它未在Pulse网站上列出。  我正在联系Pulse以了解如何最好地获取报价和样本。  我会在得到答案后回复。  同时,您也可以尝试直接联系您当地的Pulse代表,查看他们是否可以提供报价和示例:  https://www.pulseelectronics.com/contact/

    如果您对该设计还有其他问题,请告诉我。

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

     感谢您的快速回复! 是的,我提出了一些问题

    1. 能否告诉我们,您如何得出结论,让初级绕组达到50uH (任何特定的经验法则或公式)?
    2. 您为T1使用了哪种内核?
    3. 对于次级L1中的电感器,您如何计算它为6.82uH?
    4. 从脉冲变压器网站上,我选择了一个变压器 PA0905NL ,它只有250W变压器,我可以在Digikey上找到(在这里找不到其他型号,比如PA 0901等等)。你认为它对I/P是否好? 45-95V和O/p 12V-20A,6T:6T:2T (P:S:A)可以按照您的建议将其用作比率2:1:1。
    5. 抱歉,等待您回答的问题太多。 再次提前感谢!

    此致,

     Vijay Gohil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     仍在等待您的回复。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    1.此设计的磁化电感是在实验室测试过程中根据经验确定的。  所需的磁化电感量取决于FET的输出电容。  在切换转换期间,磁化电流必须为FET的COSS充电和放电。  更多的COSS需要更多的磁化电流(更少的磁化电感)。  对于48V输入应用,100uH通常用于100W设计。  50uH更常见于200W设计。  (这些只是一般经验法则。)

    2,这看起来是使用EFD30规格内核。

    3.输出电感基于您希望输出电感器中允许的波纹电流。  这与标准降压转换器完全相同,但您必须考虑变压器的回转比,以确定电感器输入端的电压。  借助6.8uH电感器,此设计在72V输入时将具有约6A峰到峰纹波电流。  我们 的Power Stage Designer工具 可以帮助您调查更改功率级组件的影响。  下面是此设计的输入输出条件的屏幕截图。

    4. PA0908NL看起来与此设计几乎完全匹配,只是缺少AUX绕组。  您将需要并行连接初级绕组,并串联连接次级绕组。  这将产生54uH的磁化电感和2:1的转比(初级:次级)。 您需要联系Pulse来添加2T辅助绕组。

    我还没有从Pulse的联系人那里得到回复。  我会继续努力。

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    我从Pulse (现在是Yageo)那里得到了反馈。  他们正在努力使PA4141NL能够在互联网上订购。  同时,您可以联系Andrew Mun Andrew.Mun@yageo.com 获取此部件的报价和示例。

    谢谢!

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Brian:

     感谢您的回复。 我已经写信给他,希望我能尽快得到答复。  我想关闭此问题,但在我询问您之前,如果我需要直接联系您,您可以分享您的联系详情(电子邮件/whatsapp)吗?  这真的很有帮助。  

    再次感谢!

    此致,

     Vijay Gohil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Brian:

     正在等待您的回复。

    再次感谢!

    此致,

     Vijay Gohil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    我们很高兴通过本次E2E论坛继续为您提供帮助。  请随时询问您可能有的任何其他问题。

    谢谢!
    Brian