This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0643万:如何在电动机未运行时降低功耗?(系统已禁用)

Guru**** 2560180 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1100760/tida-00643-how-to-reduce-power-consumption-when-motor-is-not-running-system-is-disabled

部件号:Tida-0.0643万
主题中讨论的其他部件:DRV8305

我正在使用Instaspin ProjLab5b。

硬件为TIDA_0.0643万。

电源电压为12伏。 它由蓄电池供电。  

电动机未运行且启用时的功耗重置为0 (零)时为120mA。 如何降低功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yash,  

    您能否确保在未运行DRV8305电机驱动器时,您是否可以设置休眠位以降低输入电源电流至休眠模式电流并降低功耗?

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash,

    在 通过 SPI使DRV进入休眠状态之前,您还应先取DRV LOW (EN_GATE )的引脚1,并取LM1600 LOW的引脚4 (SHDN),关闭3.3V电压轨。 这应该是非常低的功耗。

    此致。

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以我一开始就必须禁用DRV。

    如何通过SPI使DRV进入休眠状态? 任何参考资料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash,

    请阅读DRV8305数据表:

     

    此致,

    -Adam