This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.1508万:110V直流输入设计

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1102895/tida-01508-design-for-110v-dc-input

部件号:Tida-0.1508万
主题中讨论的其它部件:TVS3300

各位专家,您好!

你好。

我们 希望从 高(1500V)反电动势源复制TIDA-0.1508万设计,以获得110VDC输入。

我们是否应该考虑任何设计因素?

谢谢!

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Artzy,

    感谢您与我们联系。

    请参阅下面的应用说明,其中介绍了如何使用ISO121x实施110V数字输入的解决方案。 谢谢。

    如何设计用于±48V,110V和240V直流和交流检测的隔离比较器(修订版 a)


    此致,
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Koteshwar:

    谢谢!

    将对此进行检查。

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koteshwar,

    你好,

    感谢您为我提供帮助。 我认为问题不是很清楚,我更想问的是,对于专为110V直流系统设计的TVS3300,是否有其他替代产品,因为我认为MOV不能处理输入样品背电动势的占空比。

    浏览TI目录,我认为电视系列中没有任何可用的东西。 是否有任何帮助?

    非常感谢。

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Artzy,

    您是否计划使用梯形波形控制电机,如 电机控制概要 第61页所示?

    通常 的做法是使用前端的电阻分压器降低较高的电压(>60V)(参见 ISO121x 图21)。
    另一种选择是使用带有齐纳二极管的电阻器,如图22所示。 更好的解决方案取决于输入信号。

    您能否对您的应用进行更多评论,因为所需的1500V似乎高于我们通常看到的值。 您的电机的直流链路电压是多少?

    此致,
    Lars