This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20859:TPS2378能否实现与 PMP20859类似的双输入冗余 PoE PD

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20859, TPS2378, TPS2373, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1123562/pmp20859-could-tps2378-achieve-the-dual-input-redundant-poe-pd-like-that-in-pmp20859

器件型号:PMP20859
主题中讨论的其他器件: TPS2378TPS2373TPS2372

您好专家、

TPS2378能否实现与 PMP20859类似的双输入冗余 PoE PD? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    是的、PMP10998在双冗余配置中使用 TPS2378。  PMP10998尚未经过全面测试。  另请注意、它仅具有两个 PD 输入。  没有像 PMP20859这样的 AUX 输入。  需要使用与 PMP20859类似的额外组件来包含 AUX 输入。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 PMP10998的原理图和 BOM。

    e2e.ti.com/.../PMP10998_5F00_RevBP5_5F00_BOM.xlsxe2e.ti.com/.../PMP10998_5F00_RevBP5_5F00_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。 我看到文件是在2015年创建的、正如您说过的、没有经过全面测试、因此它被放弃了、也没有发布到我们的网站?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    是的、没错。  PMP20859中使用的 TPS2372 (和 TPS2373)具有内置的脉冲 MPS 功能、可节省大量外部组件、而且其额定功率更高。

    谢谢、

    David