This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00915:自举电源

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1125078/tida-00915-bootstrap-power-supply

器件型号:TIDA-00915

顶部 GaN 模块由12V 电源通过自举配置供电。  该自举电源剂量没有正确返回、因此无法正常工作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaonan、

    感谢您的评论。

    在高侧使用自举电源的电机驱动应用中、有必要打开低侧电源开关、此开关可以是一对一和/或带有 PWM、以便将输出相拉至负直流总线、从而为每个自举电容器形成一个返回路径。 此参考设计中也是如此。

    以 U 相为例、在"TIDA-00915_Isolator_Board_E1.PDF"的第4页的右上角、我们可以看到12V 电源可以通过"TIDA-00915_Power_Board_E1.PDF"将自举电容器 C32充电(实际上、C17中还有另一个与 TIDA-00915_Power_Board_E1.PDF"中的 C17并联)、通过 D4和 RU_T 分别变为12V_T 当低侧 U 相开关 Q2打开时、如果 PHASEU 被拉至 HVBUS_RTN。 请参考 TIDA-00915_Power_Board_E1.PDF 的第4页。

       

       

    这是 U 相的自举电容器(C32+C17)充电环路。 V 相和 W 相是相似的。

    此致、

    Jerome Shan