This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010208:F1的器件型号

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, TIDA-010208, BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1124703/tida-010208-part-number-of-f1

器件型号:TIDA-010208
主题中讨论的其他部件:BQ76952BQ77216

各位专家:

我们的客户一直在使用电池管理系统 AFE"bq76952"。 在其参考设计 https://www.ti.com/lit/pdf/tidm789中、 他 有一个问题。

发送的图像是  我们无法弄清楚的部分。 我们是否可以询问您是否可以帮助我们了解此器件的器件型号或详细信息?  


谢谢、此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、  

    F1是一个3端保险丝、它将以大电流或引脚2上的使能信号熔断。 它未连接到 TIDA-010208主板。 如果您的客户正在寻找此类解决方案、您可以检查 SFK-5030或类似器件是否适合、并且 TI BQ77216是一种良好的二级保护、可驱动3端保险丝。  

    如果没有其他问题、请单击"这已解决我的问题"。

    谢谢。

     

    此致、

    Ryan Tan