This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01494:PFC_LLC

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1123340/tida-01494-pfc_llc

器件型号:TIDA-01494

如何   计算 PFC 部分的输出电压?

LLC 部分的输入与 PFC 输出部分有何关系?

给定设计的 LLC 输入电压范围为300-397-410。 请详细说明它是如何产生的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们具有85-190V 降额和190-265V 满额定值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanka、

    PFC 部分的输出电压由5V *(R33+R19+R18+R24)/R33设置。 对于该特定设计、PFC 输出电压设置为395V。

    LLC 的输入范围为300V 至410V、典型值为~395V。 LLC 功率级针对典型输入电压进行了优化。 允许低至300V 输入的动机是提供从交流输入被移除到输出电压关断的一些保持时间。 高达410V 的电压是为了为负载瞬态和低频总线纹波留出一定的裕度、这可能会增加总线电压(这是为了设计裕度)。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案2对我来说不清楚。请您简化一下。 实际上、如果我们在设计中使用 PFC+LLC、我希望了解电压、电流、功率流的相关性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanka、

    PFC 的输出电压是 LLC 的输入。 PFC 采用交流输入、将其转换为395Vdc 总线并将其发送到 LLC。 LLC 将395Vdc 总线转换为隔离式24Vdc。

    此致、

    本·洛夫