This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21529:TI 解决方案建议

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1121424/pmp21529-ti-solution-suggestion

器件型号:PMP21529

尊敬的团队:

此拓扑是否符合以下规格?

1.输入电压:54V +-5%
2. VBATT:30V~54.75Vdc
三、电荷:25A /电荷:25A
4.四个并联充电器。

如果没有、您是否有其他合适的解决方案?  

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    很抱歉、原始设计师延迟到下周才上班。 他回来后会作出回应。  

    谢谢、

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    以下是您的问题的答案:

    1. VIN:54V +-5% 是
    VBATT:30V~54.75Vdc: 是、但需要更改固件
    三、电荷:25A /电荷:25A: 否
    4.四个并联充电器:  否

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

    感谢您的大力支持!

    我想知道 为什么电流限制在25A。

    我们还有其他方法可以满足客户规格吗?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    为了支持25A 电流、需要 更改某些功率级组件(保险丝、电感器、电流感应电路)、还需要更改固件。 原始设计仅支持10A 电流。 很抱歉、我没有发现任何符合您规格的参考设计。

    此致、

    Bosheng

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

    如果客户进行10A 设计、他们可以无限连接吗?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、您说"无限连接"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

    如果客户进行10A 设计、他们是否可以实现无限并联?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    并联两个电路板需要同步:它们需要在任何时候以相同的模式运行、如果一个在充电模式下运行、另一个在放电模式下运行、这是不好的。 即使这两个器件都处于充电模式、它们也需要在相同的充电模式(CC 或 CV)下运行、并且可能还需要共享电流。 可能需要一个主机来管理此操作。 PMP21529不支持并行操作。

    此致、

    Bosheng