This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20588:PMP20588 - D5和 D6以及缓冲器的用途?

Guru**** 2927710 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20588

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1120474/pmp20588-pmp20588---purpose-of-d5-and-d6-and-snubber

器件型号:PMP20588

有人能解释  一下 PMP20588参考设计中部件 D5、D6、C20和 R21的用途是什么吗? 我在下图中圈出了组件。

谢谢、

Phillip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    很抱歉耽误你很长时间。 我已经要求原始设计人员来看看。

    该电路不是缓冲电路、我认为它用于输出端的软启动。

    谢谢、

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一个软启动电路、用于防止输出电压在开通时过冲。  C20通过 R21缓慢充电、R21通过 D5缓慢增大反馈电压。  D6在电源关闭时对 C20放电、以复位电路。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、感谢 David 的澄清。