This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010074:选择和放置文件

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1122671/tida-010074-pick-and-place-files

器件型号:TIDA-010074

大家好、团队、

我的客户正在寻找 TIDA-010074的 x-y 拾取和放置文件。 设计文件具有光绘数据和 BOM 数据、但缺少放置文件。

提前感谢。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan

    它在附件文件中包含布局文件

    CAD/CAE 符号—TIDA-010074

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    如广志所述、我们在 TI.com 上提供了设计文件。 客户可以免费下载这些文件并创建所需的其他文件。 谢谢。

    Ryan Tan