This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010203:在输入电压低于200~277V (例如85~100V)的情况下运行

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1121932/tida-010203-operation-with-vin-lower-than-200-277v-e-g-85-100v

器件型号:TIDA-010203

大家好、团队、

我们的客户对此设计的工作电压有疑问。
与设计指南中所述的输入电压相比、它们之前的系统具有更低的输入电压、例如 Vin=85V、100V。

  1. 我们是否仍然可以在这样的电压下操作电路板?
  2. 如果是、副作用会是什么? 由于输入电压较低、因此输入电流预计会更大。  我们认为、可能由于 OCP、可以连接的负载数量会减少。

此致、

Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说得对、电路板可以在85V/100V 的电压下工作、但最大功率应降低到一半。

    这不取决于 OCP 值、该值可在固件中进行调整。 这应通过冷却通道设计下的温升进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。  

    [引用 userid="36888" URL"~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forume/1121932/TIDA-010203-operational-win-low-than 200-277V-e-g-g-85"、该值不能根据 OCP#4160967进行调整、该值不能在100V 中调整。] 这应通过冷却通道设计下的温升进行测试。[/QUERP]

    如果不是由于 OCP、那么为什么最大功率限制或应该减少到一半? 是因为热性能?

    最棒的
    Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们的扼流圈的设计要大得多、因此它将受到热性能的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Desheng-San、

    感谢您的回答。

    最棒的
    Masaru