请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010203 大家好、团队、
我们的客户对此设计的工作电压有疑问。
与设计指南中所述的输入电压相比、它们之前的系统具有更低的输入电压、例如 Vin=85V、100V。
- 我们是否仍然可以在这样的电压下操作电路板?
- 如果是、副作用会是什么? 由于输入电压较低、因此输入电流预计会更大。 我们认为、可能由于 OCP、可以连接的负载数量会减少。
此致、
Masaru