This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10948:TMDSDOCK28379D

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1122275/pmp10948-tmdsdock28379d

器件型号:PMP10948
主题中讨论的其他器件:PMP、 TIDM-02008

如何使用 lem 传感器感应交流电压...请任何人都有与此相关的代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所提到的 PMP 参考设计似乎错误。 您可以进行双重检查吗? Lem 传感器似乎是电流传感器、您指的是哪种 LEM 传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LV 25-P  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAE、

    我以前没有使用过 LEM 传感器、也不熟悉 LV 25-P 但对于交流电压检测、您可以使用电阻分压器。 一个从线路到初级接地:V_Line_sense、另一个从中性接地到初级接地:V_netural _sense。

    C2000 ADC 可以获取两个信号并执行差动操作:V_Line_sense - V_netresial_sense、这将为您提供交流电压感应结果:V_AC_SENSE。

    有关我们正在使用的交流感应方法、请参阅 TIDM-02008。

    此致、

    Shen-Yang Yu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享代码...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过以下链接下载 C2000数字电源 SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

    然后、您可以按照 TIDM-02008用户指南了解  代码在哪里: https://www.ti.com/tool/TIDM-02008