This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH 错误

Guru**** 2948030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1121697/webench-error

主题中讨论的其他器件:TPS61023

大家好、团队、

我的客户使用的 WEBENCH 具有以下规格:

 

VIN = 2V 至5V

输出电压= 3.6V

Iout = 1A

 

但是、第一个选项是 TPS61023的升压选项。 在深入研究之后,我发现该升压转换器无法从5V 降至3.6V。 这是否是 WEBENCH 结尾的错误? 此外、如何提供纠正措施?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jexy、您好!

    TPS61023是升压转换器、但您提供的条件是降压/升压。 请 按拓扑筛选 webench 设计并选择降压/升压。 这将列出所有降压/升压器件。

    如果您有任何疑问、请回复我们。

    谢谢、此致、
    Praveen