This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01041:错误的设计文件

Guru**** 2871130 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01041, TIDA-01042, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1121184/tida-01041-wrong-design-files

器件型号:TIDA-01041
主题中讨论的其他器件: TIDA-01042LM5170

你(们)好

  在 CV 控制(即 SV601272A-Analog、SchDoc)部分中、原理图和 CAD 文件不完整、不匹配与电路板

缺少 U2A EA 滤波器网络和 Q16连接

 TI 可以上传正确 的文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcin、

    方框图 和原理图之间不匹配。 方框图显示了不正确的连接。  原理图正确。 不需要 U2A、这就是补偿网络缺失的原因。 设计中也不需要 Q16。


    您可以从下面下载100A 电池测试仪设计的最新设计。 TIDA-01041和 TIDA-01042具有相同的设计预期、我们通过并联2个 TIDA-01041板来获得200A。
    https://www.ti.com/tool/TIDA-01042#design-products

    此致、

    Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意、如果我们仅需要电池的 CV 控制、而对于输入调节(如 MPPT 或输入和输出上有2节电池)、则不需要这种方法、这种方法很有用。 看起来第一个版本旨在具有2个电压控制环路。 TI 是否有这方面的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以查看以下 LM5170 EVM 用户指南。 同步降压或升压转换器的低压侧和高压侧有两个电压环路。  LM5170产品页面上提供了用于环路补偿的设计计算器。

    https://www.ti.com/lit/ug/snvu543a/snvu543a.pdf