This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:如何避免 ORPSIM-16151

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1120632/pspice-for-ti-how-to-avoid-orpsim-16151

器件型号:PSpice for TI

您好!

我遇到 ORPSIM-16151错误(无效整数)。
我在 Web 上搜索此错误、但似乎有人遇到此问题。(此错误没有搜索结果)
您是否有避免此问题的一般想法?

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi、

    您可以分享此错误的屏幕截图吗?  

    您能否分享有关您何时遇到此问题的更多信息? 是在原理图编辑还是仿真期间? 是针对所有设计还是仅针对特定设计? 请提供详细说明。

    谢谢、

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackie、

    这是我遇到错误时的屏幕截图。


     >是在原理图编辑还是仿真过程中?
    执行仿真时会出现此错误。

    >是所有设计还是仅特定设计?
    首先、我使用了第三方 SPICE 模型。 那么我得到了该误差。
    由于我认为第三方 SPICE 模式存在问题、因此我更改了具有类似规格的 TI 器件。
    但是、该误差仍然存在。
    此错误仅在执行"AC 扫描"时出现。 当我执行瞬态仿真时、不会出现此错误。(差分 b/w 这些仅是输入源。)
    如果您需要存档文件、我将向您私下发送。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackie、

    我检查了各种参数、然后找到了错误点。
    将交流扫描的"起始频率"设置为"0"可能会导致此问题。 当我将起始频率更改为"0.01"时、该误差消失。
    我将关闭这个线程。

    BR、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuichi、

    感谢您分享您的发现!

    -Jackie