This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:芯片短缺、USB-C PD 锂离子充电 IC 和#39

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, BQ25792, BQ25790, BQ25731, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1112571/tida-050047-chip-shortage-usb-c-pd-li-ion-charging-ic-s

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他器件: BQ25792BQ25790BQ25731TPS25750

您好!

我正在设计一个电路 、该电路将 通过 USB-C 输入为2节锂离子电池充电。 但是、我一直在为合适的 IC 选择振荡。

大多数芯片都不可用(根据 topart)。 有人是否有任何有关 IC 的提示、这些提示目前可用、因此适用于新设计?

目前、我正在查看 TIDA-050047设计指南、但 BQ25792也缺货。


 此致、
Niek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niek、

    我们还推荐使用 BQ25731和 BQ25790与 TPS25750一起销售。

    TI.com 上提供了所有样片库存。 如果 BQ25792不可用,最好的方法是单击“可用时通知我”链接。 器件恢复库存后 、您将收到一封订单电子邮件通知。 我们经常为 TI.com 补货。

    此致、

    Mike Emanuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    感谢您的反应!  
    我将查看这些芯片并打开通知。  

    此致、
    Niek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    警报:请在 ALiEX 中查看任何 TI IC!

    有些商店囤积了成千上万的东西...我还买了其他的...但是从未检查过这个特定的 IC。