This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4320A:输入:48VDC 输出:18VDC 75W,另一个模块输入:48VDC 输出:6.3VDC 75W,采用此设计

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1118650/pmp4320a-input-48vdc-out-18vdc-75w-and-another-module-input-48vdc-out-6-3vdc-75w-with-the-design

器件型号:PMP4320A
主题中讨论的其他器件:PMP9126、 PMP3799

我希望使用器件型号设计从48VDC 输入获得18VDC 和另一个6.3V 75W 值。 我是否可以为此更改芯片固件? 在这方面,你有什么建议? 我找不到芯片固件、您能给我吗?

感谢您的帮助。

niyazigokdogan@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niyazi、您能帮助澄清每个输出电压的电流吗? 每个电压轨的功率是否为75W? 还是在两个输出之间进行分配? 输出之间是否需要隔离? PMP4320是一种较旧的设计版本、因此我们想澄清一下、以防有人推荐使用较新的设计。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、感谢您的帮助、我的目标是制作2个单独的模块、其中一个模块将48VDC 转换为18VDC。另一个模块将48VDC 转换为6.3vDC。 我希望半砖型作为块。 我希望两个模块的输入功率都是94W、输出功率都是75W。 感谢您的回复。我添加了18Vdc 75W 输出、样本图像、实际上、这是我请求的工作的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niyazi、

    对于12V->18V、您很可能必须切换到功率级并调整固件以获得优化的解决方案。 我建议您跳转到模拟控制器、在该控制器中、我们的参考设计接近这些电源要求。 这样、您可以最大限度地减少变化量(风险)。

    例如、请参阅以下参考设计。 您应该能够稍微调整反馈分压器以获得所需的输出。 然后、您可以检查整体性能(稳定性、效率等)。 这可能是最好的起点。

    PMP9126

    PMP3799

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我迟到了。 谢谢、我将通过学习通知您。