This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:C2电容器电压范围不足。

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1120300/tida-00792-c2-capacitor-voltage-range-is-not-sufficient

器件型号:TIDA-00792

Hİ μ A  

我使用的是 TIDA-00792参考设计。  我已说明 C2电容器电压范围较低。 我想 C2自举电容器直接连接到电池 BAT+引脚。 ıon 锂离子电池充电时的电池电压为29.4伏,但使用的电容器电压范围为25V,超过了该值。 这不是真的。 另外,印刷电路板上的 C2电容器位置是水平的。 这会在印刷电路板安装时对电容器造成很大的压力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fikret:

    我检查此设计、C2连接在 BATT+和 VDDCP 之间、因此应仅在该电容器上看到电荷泵的电压(最大值为14V)。

    此致、

    Matt