This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8583:设计能否支持客户的要求?

Guru**** 2927530 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28910, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1115203/pmp8583-can-the-design-support-customer-s-requirements

器件型号:PMP8583
主题中讨论的其他器件:UCC28911UCC28910LM5021

你(们)好

客户正在寻找具有以下要求的优化解决方案。 设计是否能够支持?

输入电压:AC80-120V

输出电压:直流14.5V +/- 0.5V

负载电流:最小5mA、最大700mA

软件频率:>100kHz

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    PMP85853的额定功率为6.1W、而客户请求的功率为10.15W。 通常、UCC28910可为通用 VAC (90-265VAC)提供高达6W (作为适配器的应用)和7.5W (开放式框架)的功率、因此该参考设计无法支持该功率。 UCC28911在理论上可以做到这一点、但在开放式框架条件下(最大值为10W)。

    另请考虑该转换器可达到最大115kHz、但由于它在可变开关频率下工作、因此它将在满载时从~ 500Hz (无负载)扫描频率至100KHz (以获得一些裕度)。 这意味着、在所有负载条件下、不可能有大于100kHz 的 Fsw。 如果这是一项要求、那么我们必须选择恒定开关频率控制器、如 LM5021。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    关于频率、可以理解。

    对于额定功率、如果客户不需要支持通用 VAC (AC:80-120V)、那么 UCC28911很有可能支持10W 及更高功率、我的理解是否正确?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    正确答案:仅在高压线路中使用时、UCC28911在"开放式框架"应用中可支持高达12W 的功率(在环境温度为50°C 时、开放式框架设计的最大连续功率为12W、 在 GND 引脚上连接足够的铜面积和/或足够的气流以将50°C/W 作为结至环境热阻的情况下)、 对于"适配器"应用、高达8W 的功率(其中8W 是环境温度为50°C 时封闭适配器中的典型连续功率、GND 引脚上连接了足够的铜面积(> 560mm2)
    90°C/W 作为结至环境热阻)。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    您能解释什么是"开放式框架"应用程序和"适配器"应用程序吗?

    它是否与您的解释相同、也与以下(2)、(3)项相同?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    根据数据表的第6节、我在上次反馈中描述的定义是相同的、与注释(2)和(3)是相同的。

    请告诉我、这是否解答了您的问题。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    是的。 有道理。 谢谢你。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Hayashi- San、

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Roberto