This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00405:TIDA-00405中的 DRV10983

Guru**** 2969400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8846, DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1118970/tida-00405-drv10983-in-the-tida-00405

器件型号:TIDA-00405
主题中讨论的其他器件:DRV8846、 DRV10983

您好、专家、

在 TIDA-00405中、XYZ 和挤出机有4个步进、由 DRV8846驱动。 但在图片(测试报告的第2页)中、有一个 DRV10983、似乎是用于挤出机。 如何理解它?  

谢谢!

伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伊斯迅、

    感谢您在论坛上发帖。 看起来这分配给了错误的团队、但幸运的是、我熟悉 DRV10983、因此我应该能够在这一主题上提供帮助。 DRV10983是一款无传感器 BLDC 电机驱动器、但挤出机历来使用步进电机。 步进电机使用 DRV8846进行驱动、 但我相信、DRV10983放置在这里的目的是建议将挤出机改为 BLDC 电机而不是步进电机、因为 BLDC 电机更安静、挤出机所需的功能只是方向和稳定的 RPM 由 DRV10983中的集成控制提供。 最终、看起来该系统未以这种方式实现、但该数字未更新。

    我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能帮你解决问题!

    最棒的

    Isaac