This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010203:软件文件

Guru**** 2538070 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1119629/tida-010203-software-files

器件型号:TIDA-010203
主题中讨论的其他器件:TIDM-02008

大家好、团队、

我的客户正在寻找此参考设计的软件文件。 实际上、他们已经构建了参考设计、唯一缺失的部分是软件文件。 您能否与我们分享从何处下载它?

此致、

Renan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    感谢您选择此参考。 其固件未发布、但与 digitla power SDK 中的 TIDM-02008非常相同。

    只需进行以下修改:

    1. 电压和电流感应范围(/in setting.h)
      1. VIN_max 设置为925.3
      2. IAC_max 设置为99
      3. ITRIP_LIMIT 设置为90
    2. IAC ADC 值读取功能
      1. 将"* 2.0f"修改为"* 1.0f";

     

    1. 电流环路和电压环路的 PI 控制器(/in setting.h)
      1. I_KP 设置为1
      2. I_Ki 设置为0.05
      3. V_KP 设置为1.2
      4. V_Ki 设置为0.02
    2. 继电器 GPIO (/in usersetting.h)
      1. 更改为 GPIO16
    3. VAC 偏移 PU
      1. 校准偏移从0到+0.0065f;  
    4. OCP 配置
      1. 禁用 IL1~3的所有保护;仅使用总电流 OCP。