This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 仿真交流恒流源时出现问题

Guru**** 2902120 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1119419/problem-with-simulating-ac-constant-current-source

主题中讨论的其他器件:LM7171TINA-TI

大家好、

根据 TINA-TI 中的简单电路、我在仿真交流恒流源时遇到问题。 嗯、我想知道电流源在1Hz 至 1MHz 频率范围内的频率响应、负载有一个电感阻抗。 当我使用 AC Transfer Simulate 来仿真电路时、我会得到频率响应曲线、如下图所示。 根据 LM7171运算放大器的数据表、当负载 RL = 100欧姆时、输出摆幅约为11.8V。 但是、在较高频率(即、在对电感负载进行以下电路仿真后 200kHz)时、LM7171放大器输出端的电压会明显超过其输出摆幅。 在实际情况下、输出电压不应随着频率的增加而增加、输出电流应逐渐减小。 错误执行此仿真的问题是什么? 我出了什么问题?

此致、
Teodor Serwicki
Kielce University of Technology
电气工程、汽车和计算机科学学院
电气工程和测量系统部

e2e.ti.com/.../3426.Ultra-High-Speed-Current-Source-_2D00_-100mA.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teodor、您好!  

     TINA 是一个 DesignSoft/TINA 程序,因此问题通过使用 DesignSoft 支持页面 http://www.tina.com/technical-support/来处理  。  

    DesignSoft/TINA 团队非常乐于助人、这 是 TINA 支持的最直接方式。  请在问题解决后通过回复通知。    

    此致、  

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我一定会在问题得到解决时写下  

    此致、
    Teodor Serwicki