This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00289:驱动3V 电磁阀的解决方案

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111, TIDA-01250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1119467/tida-00289-solution-for-driving-3v-solenoid

器件型号:TIDA-00289
主题中讨论的其他器件:TIOL111TIDA-01250

Hallo TI 的团队、

我正在寻找具有以下参数的电磁阀控制解决方案:

电压:DC3V

功率:8W

电流:2.68A

电阻:1.12Ω Ω

工作 周期:0.5秒打开、1秒关闭

您能提出解决方案吗? 我创建了一些 TI 参考文献、但我不确定它是否合适。
www.ti.com/.../products.html 此链接中的所有螺线管驱动器与电压间的关系过高。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在寻找一个工作电压为3V (整个电子器件)或电磁阀仅提供3V 的解决方案? 如果整个电子器件仅提供3V 电压、而您不需要更高的电压、则可以选择 TIDA-01250中所示的解决方案。 在所示的参考设计中、电路通过 IO-Link 以24V 电压供电、但是、器件 TIOL111具有一个 LDO (3V3)、这意味着 MCU 以3.3V 电压运行、并且运行电压也可能更低。 如果其中一个电磁阀驱动器已足够、则我们需要研究升压转换器。  

    请告诉我们将要研究哪个方向。

    谢谢、此致

    Alex