This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:使用3个线圈仿真反激式变压器

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1119221/tina-ti-simulating-flyback-transformer-with-3-coils

器件型号:Tina-TI
主题中讨论的其他器件:LM5022

我尝试使用 LM5022设置反激式设计的仿真器。 它实际上与 SNVR019中详述的设计非常相似。 但是、我很难让 Tina 正确指定变压器。  

由于它是一个3线圈变压器、因此我一直使用"具有单独次级线圈的非线性变压器"。 但是、在该模型中、没有任何地方可以指定每个线圈的实际电感? 匝数比与电感之间是否存在关系?  

采用与初级线圈并联的独立电感器进行设计会产生一些奇怪的输出:因此、我不相信这是一个合适的仿真。 尝试指定除“默认”之外的任何内核,则会产生收敛错误。  

Q1:如何指定此模型中每个线圈的电感?  

问题2. 如果线圈的电感与匝数有关、关系如何? 对于我的变压器、我具有每个线圈的电感、但不具有每个线圈的匝数。 如果我可以对其进行反向计算、它可能起作用。

问题3. 是否有任何方法可以手动耦合电感器、而不是变压器模型(请记住、我需要耦合3个电感器)?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!  

     TINA 是一个 DesignSoft/TINA 程序,因此问题通过使用 DesignSoft 支持页面 http://www.tina.com/technical-support/来处理  。  

    DesignSoft/TINA 团队非常乐于助人、这 是 TINA 支持的最直接方式。  请在问题解决后通过回复通知。    

    此致、  

    ~Leonard