This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9720:光耦反馈电路- D10/C33电路的用途

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1116171/pmp9720-opto-feedback-circuit---purpose-of-d10-c33-circuit

器件型号:PMP9720

您好!

来自最新原理图: tidrak8

我可以理解、D10和 C33 在 VOUT 启动时提供"电压斜坡"、以实现排序开始(或电流限制)功能。

我希望更好地了解有关需求和实施的详细信息。

有人会有什么见解吗?

提前感谢您、

Iain

我已附上相关部分的图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lain、

    您将在大多数光电反馈隔离转换器上看到这一点、以防止启动期间输出过冲。 如果您的负载能够承受输出电压摆幅、有时您可能不需要它。 我建议您在设计中将其放置在该位置、并根据您的系统条件和输出电压性能进行调整/添加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的回答、不胜感激。

    Iain